This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:可用性

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532190/tpsm63606-availability

器件型号:TPSM63606

工具/软件:

您好、  

我想在设计中使用 TPSM63606SRDLR、但在任何地方都找不到。 它何时会重新入库?

谢谢、

-Jorge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    您是否有 TI 的 FAE 联系点? 如果没有,你能发布你的电子邮件,我会看到我是否能找到合适的联系人为你.

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jorge.estrada@l3harris.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我已将您的信息转发给 FAE 经理。 如果您能与 TI 的 FAE 联系、这样您就不必浏览 TI 网站、敬请告知。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我 使用  TPSM63606 并注意到 TPSM63606S 型号。 除了 SS 功能(即引脚兼容,所有其他功能都相同)、它实际上是否相同? 如何配置 SS 功能、并且它默认处于开启状态?

    谢谢、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson

    展频是在 OPN 级别的器件内外进行修整的技术。 您需要订购启用了展频的器件才能获得此功能。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    我猜我想问的是、如果 TPSM63606SRDHR 可用但 TPSM63606RDHR 不可用、我是否可以在技术上使用 TPSM63606SRDHR 作为直接替代 TPSM63606RDHR? 这是为了缓解零部件短缺问题。

    谢谢、Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、  

    Andrew 目前因庆祝美国假日而离职、他将在回到办公室后立即回复。  

    感谢您的耐心。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我看不到您不能使用 TPSM63606SRDHR 作为 TPSM63606RDHR 的直接替代产品的任何原因。 这两款器件都有同样严格的测试要求、需要我们发布。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实做到了! 遗憾的是、–04 和–06 部件在我上次检查时都已关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    这是一个很受欢迎的器件、这就是它缺货的原因。 您可以向我发送您的电子邮件(我朋友要求 DM 发送电子邮件)、我可以查看我们是否可以为您提供大众市场 FAE。

    谢谢、

    Andrew