This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:50Ah 24V LFP 电池的 BQstudio 配置和学习周期问题

Guru**** 2530010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526104/bq34z100-r2-issue-with-bqstudio-configuration-and-learning-cycle-for-50ah-24v-lfp-battery

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM、BQ34Z100

工具/软件:

大家好:

我正在努力完成 CANBAT LFP 电池的学习周期、即 8s、24V、50Ah 和 128Wh。 但是、电量监测计从未获知、在充满电开始之前、更新状态为 04、但在充满电并放松后、更新状态绝不会变为 05。

1.电流失调问题:

我怀疑 BQstudio 存在一些配置问题、因为我总是发现在未连接任何充电器和负载的情况下、仪表板中存在~μ V 400mA 电流失调(附在下面)。 如果我将其校准到 100mA(我无法进入 0mA,它将显示超出范围)、CC 增益将是错误的数字 (~10)。 如果我在 10A 时对其放电并在–10A 时对其进行校准、则 CC 增益和 CC 差值将为 0.486、这是非常精确的、因为分流电阻器为 0.5m Ω。 因此、我保持 CC 增益和 CC 差值为 0.486、但弛豫阶段有~μ V 400mA 偏移。 我用万用表测量了它~0A、有经验的人能帮我解决这个问题吗?

2.化学 ID 问题

我也对学习周期的参数配置感到困惑。 我使用 8s 24V、50Ah、128Wh、LFP 电池。 然而,我不知道准确的化学 ID ,我选择了 Liine-LP44147132 (50Ah )–0436-LFP,它可能具有类似的状态。 我的同事告诉我、确切的 ChemID 对于学习循环来说不是很必要、类似的 ChemID 应该就足够了。 我不确定这确实是不必要的、因为我在 TI 文档中读到过这段内容、因为它看起来是必要的。 我已联系 CANBAT 支持人员以了解他们是否可以提供化学 ID 或细胞信息。

3. Bqstudio 中的 SoC/容量监控问题

我发现的问题是、当电池实际为 0% SOC 时、BQSTUDIO 显示 100%、当电池实际为 100% SOC 时、BQSTUDIO 显示 0 SOC。 充满电+ 2 小时放松后、更新从未变为 05(原来为 04)。 剩余电量和充满电容量始终是个奇怪的数字。 我还附上了上次完全充电和休息的日志文件。 您可以看到 SOC 始终保持 100%。   

4、当前比例问题

由于我无法在 Bqstudio 的寄存器中输入 50 000mA、所以它太大了、所以我使用电流标度 10、这意味着与电流相关的所有值都需要除以 10、例如能量、容量和电流种类。 但是、对于我可以直接从仪表板或寄存器读取的当前值、是否需要将 10 相乘? 由于仪表板中有~400mA 没有负载和充电连接,如果我乘以 10 ,这是 4A,所以疯狂。

有人可以帮助我解决这些问题、并为我提供新的想法吗?

谢谢!

以下是我要设置的参数:

当前标度:10

电压标度:1

能量刻度:1

串联电池数:8 — 我还设置 VOLTSEL =1

设计电压:3600mV

设计容量:5000mA(10 级)

设计能耗:1280cWh (比例为 10)

充电终止恒压电流:600mA (调节 10、C/10、C = 50Ah)

电池充电电压 TX-TX-1:3750mV:(最大充电电压为 29.2V、但我测量到完全充电电压将为 28.6V、因此 28.6/8=3.75V)

闪存更新正常电芯电压:2800mV:(0%SOC 时为 22.5V、因此 22.5/8=2.8V)

电芯终止电压:2800mV

DSG 电流阈值:500mA (C/10、调节后的 10)

CHG 电流阈值:550mA(C/10、缩放的 10,但应低于收尾电流,我知道存在电流失调问题,因此我使该值高于失调电流)

Quit Current:250mA(应低于 Chg/Dsg Current 阈值 C/20)

Chg Term:3750mV 处的电芯 V

 e2e.ti.com/.../CHARGING_5F00_06102.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    该问题已分配给电池电量监测计专家、我们随后会给出回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    1) 您使用的是 EVM 还是定制 PCB? 电路板偏移量/CC 偏移例程可能能够纠正此误差。

    2)  

    我的同事告诉我、确切的 ChemID 对于学习周期来说并不是非常必要的、类似的 ChemID 应该足够好。

    这在技术上是正确的、如果 DOD 误差过大、学习周期将失败。 我建议使用 GPCCHEM 工具来确定我们数据库中最接近的化合物匹配项。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南(修订版 A)

    3) 我们忽略 SOC ,直到我们有,1 获得化学匹配,2 正确校准,3 完成学习周期(包括正确设置参数)

    4) 否、当前读数未按比例缩放。 只有 ma/a/mAh/etc 参数需要通过电流标度进行缩放。 以 w.Wh 为单位的单位按能源规模调节。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 在校准失调电流之前、我是否可以将 GPCCHEM 用于最接近的化学物质? 我 不确定~μ A 400mA 失调电流是否会影响结果。

    1) 我将与 BQ34Z100R2 搭配使用定制 PCB、该 PCB 根据 TI 数据表保持几乎相同的布局。  我执行了多次 CC OFFSET 和 Board offset 校准、但没有任何变化、我可以忽略这些~400mA 失调电流吗? 因为使用分流电阻 (0.5m) 时 CC 增益是准确的?

    2) 我同意,我将使用 GPCCHEM 工具正确的化合物。 我注意到它需要的所有数据都是电流、电压、温度和串联电芯数量。 我能否在未校正偏移电流的情况下上传这些数据? 由于我认为等待结果需要时间、我想充分利用时间。 还需要注意一点、 我刚刚更新过电池为 8s2p、对 GPC 结果有任何影响?  

    3) 我明白,但同样的问题: 1 得到一个化学物质匹配, 2 正确校准,我可以校准 GPC 后的电流偏移吗? 有何影响?

     4) 理解。   另一个问题、因为电池是 8s2p。 因此收尾电流需要为 (C/10)/2、因为一个电芯将是总电流的一半? 并且 CHG/DSG 电流阈值应除以 2、 我的理解是否正确?

    如果您能提出任何意见、我将不胜感激。

    非常感谢。

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    我看到这个问题显示“TI 认为已解决“、但还没有解决。 我需要重新发布吗?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    无需回答、除非您点击“TI 已解决“、否则我不会收到您已回复的通知。

    1) 否、因为电流读数用于阻抗轨迹计算。 如果电流读数错误、SOC 将不正确。 尝试手动编辑 CC Gain、直到电流读数准确。

    2)  

    我能否在不更正偏移电流的情况下上传这些数据?

    否、我们需要先校正电流读数。

    还有一件事需要注意、 我刚刚更新电池是 8s2p、对 GPC 结果有任何影响?  [/报价]

    否、只要配置文件反映了这一点、就会进行更改。

    3)  不,我们需要先校正当前读数。

    4) 所有的电流值(ma/mAh/等)都应考虑并联的电芯。 例如、如果 1 节电池的容量为 1000mAh、电池组为 2p、则输入的设计容量值应为 2000mAh。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 因此现在、最高优先级是校正电流偏移。 我非常沮丧、因为它使 所有流程都不准确。 您能检查一下我的设置来更正偏移吗? 以下是我遇到 电流失调问题的过程:

    1.断开所有充电器和负载的连接,应该有 0 电流,但是,它显示为附图 471mA ,我还通过电流表测量了实际电流,它应该是几毫安,几乎为 0A。

    2.我校准了 CC offset、成功;然后校准了电路板失调;成功;但是、471mA 失调电流始终显示在那里...

    3、我连接了电子负载并在 2A 时放电、然后在–2000mA 处校准、并成功;CC 增益和 CC 差值更新为 0.486 m Ω、这很好、因为我的分流电阻为 0.5m Ω。 我在这里展示了屏幕截图。 CC offset =–1429;电路板偏移=–17

    4.我再次断开负载和充电器的连接。 471mA 失调电流始终显示在那里。  根据您的建议、我尝试手动更新 CC 增益以使电流接近 0。 当 CC 增益为 4.5 时、测得的电流为 52mA、这看起来是可接受的。 我再次校准了 CC 偏移和电路板偏移、看起来没有任何变化。 然而、当我 连接电子负载并在 2A 下放电时、测得的电流显示为–200mA、这显然是错误的。 我校准了–2000mA 处的电流后、CC 增益再次变为 0.486。

    5 在上述所有过程中、CC offset 的值约为–1430、Board offset 的值始终为–17、看起来从未改变。 我怀疑 cc 偏移和电路板偏移是否不起作用? 如何解决?

    6.我在 10A 放电时校准了电流、比较了实际电流并从 BQSTUDIO 测量了电流。 可以看到、失调 电压将减小、直到电流为–10A、然后增大。 您认为造成这种情况的原因是什么? 我附加了比较表和屏幕截图、我不确定您是否可以看到它们、表格和屏幕截图具有相同的内容。

    实际电流 (mA) 监测电流 (mA)
    0 471.
    –500 –55
    –1000 –579.
    –1500 –1100
    –2000 年 –1624
    –2500 –2147.
    –3000 –2671.
    –3500 –3194.
    –4000 –3718
    –4500 –4240
    –5000 –4763.
    –5500 –5286
    –6000 –5808.
    –6500 –6332
    –7000 –6856
    –7500 –7379.
    –8000 –7904.
    -8500 –8426
    –9000 8947
    –9500 –9465
    –10000 –9997
    –10500 –10520
    –11000 –11044
    –11500 –11564
    –12000 –12081.

    我真的需要帮助解决这个问题。

    感谢您发送编修。

    家琪园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    你能提供你的.srec 我会尝试复制这在我的最后  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    硬件已纠正电流偏移问题。 校准后、我想确认 BQstudio 的以下配置是否正确。 电池为 24V 50Ah 1280Wh 8s2p; 使用的电芯为 3.2V 25Ah、配置为 8s2p。 我不确定设计容量 应该将 50Ah 作为电池包、还是将 25Ah 作为电池包?

    当前标度:10

    能量刻度:10.

    电压标度:1

    串联电池数:8.

    设计电压:3600mV

    设计容量:5000mA (50 000mA h/currscale) 或 2500mA (25 000 /10)

    设计能耗:12800cWh (1280 00 cWh / energyscale)

    充电终止恒压器电流:500mA (C/10/currscale)

    电芯充电电压 TX-TX-1:3750mV

    闪存更新 OK 电芯电压:2800mV

    电芯终止电压:2800mV

    DSG 电流阈值:400mA (< 500mA、C/10/currscale)

    CHG 电流阈值:400mA (< 500、C/10/currscale)

    Quit Current:200mA (<C/20/currscale)

    Chg Term:3750mV 处的电芯 V

    您能告诉我是否有问题吗?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    恒压电流由充电器指定。 在我看来、配置看起来不错;我没有看到明显的错误。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    1.我读了另一篇文章,对设计电压感到困惑。 它是电池包或电池的最大充电电压吗? 最大电池电压为 3600mV、最大电池电压为 28800mV、因此设计电压为 28800mV (3600*8)? 28000 或 3600、哪一个是正确的? 我感到困惑、因为它在文档“如何成功完成 bq34z100 的学习周期“中显示了“Design Voltage =(串联电芯数)x 平均电芯电压“。

    2.我的电池是 8s2p,50Ah。 电芯容量为 25Ah、2p 为 50Ah、标称电芯电压为 3.2V、因此设计能量为 3.2*50=160Wh 或 3.2*8*50=1280Wh。 我应该考虑系列的数量吗?

    3. 我的 FC 设定百分比是 100%、我读了另一篇文章、它应该是–1。 我是否需要手动将其更新为–1%?

    我期待着你的答复

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    使用 3600mV 作为设计电压。

    以下是设计能量的 计算公式:(17) 如何计算 Bq34Z100-G1 的设计能量 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    我非常困惑于设计电压。 您使用电芯电压给我发送的链接、但还有另一个使用电池电压和电压标度 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482069/bq34z100-g1-design-voltage---learning-cycle-importance?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DESIGN%2520VOLTAGE#的主题

    我不知道哪一个是真的。 您能解释一下吗?

    我期待着你的答复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您指出这一点,这个主题是错误的,我会把它删除。

    请按照我提供的说明进行操作。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将设计能量设置为 16000 cWh (50Ah x 3.2V)、但可用能量仍为默认最大 32767 cWh。 知道原因吗? 我已经完成学习周期、SoC 读数 FCC 正确。 可用电能寄存器读数不正确。 我把它张贴在这个线程。 BQ34Z100-R2:完整学习周期后的可用能量读取问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 您可以帮我解决这个问题吗?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    您使用的是恒定功率模型还是恒定电流模型? (负载模式负载选择)

    错误的日志文件也会有所帮助。

    此致。

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    负载选择为 1、负载模式为 0。 这是日志文件。 SoC、电压、电流和容量正确、但可用能量错误。  e2e.ti.com/.../2604.cycle.csv

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    如果您担心可用能量、请切换到恒定功率模型。 另请查看配置中的所有 W/Wh/MWh/等参数并验证它们是否正确。 完成这些更改后、请共享一个新的日志和.gg 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我的问题已经解决。 我应该设置能量刻度。

    谢谢你

    家气