This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559-Q1:使能引脚可以保持悬空

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538754/tps2559-q1-enable-pin-can-be-left-floating

器件型号:TPS2559-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

需要验证 TPS2559QWDRCTQ1 的使能引脚在不使用时是否可以保持悬空。  

此致、

Sneha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    EN 不能悬空、我认为不应该使用使能引脚的任何用例。

    请注意、 只有逻辑高电平导通电源开关。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang、

    在由控制信号驱动使能信号之前、在初始阶段可以将其保持悬空或下拉。

    此致、

    Sneha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    应该将其下拉。

    BR、

    Ke Wang