This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:恒流降压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539152/tps54j061-constant-current-buck

器件型号:TPS54J061
主题:TPS543620 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道我们是否有任何 MVB 降压转换器支持恒压和恒流模式?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    您正在寻找哪种规格 (Vin、Vout、Iout、FSW) 范围? 是否有尺寸偏好?

    TPS543620 采用电流模式控制。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    5V 至 7.3V 输入电压、5V 输出电压、1A 恒定输出电流。 尺寸更小就好了。

    恒定电压和电流是将在电压环路和电流环路之间切换的控制逻辑。 它通常用于我们的 BCP 产品。

    TPS543620 中的 ACM 与 CC-CV 控制不同。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    将讨论移至电子邮件、关闭主题。  

    此致、

    Ryan