This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-G1 和 BQ34Z100-R2 之间的分压器差异

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535805/bq34z100-r2-voltage-divider-differences-between-bq34z100-g1-and-bq34z100-r2

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM、BQ34Z100-R2、BQ34Z100-G1

尊敬的 Sis 和 Madams:

我想确认如何使用 BQ34Z100EVM 评估两节锂离子电池。

EVM 上的跳线设置设置为“>5V"和“和“18V"。“。

我知道分压器值的计算公式如下、因为分压电阻器由 300k Ω 和 16.5k Ω 组成。

316.5k :16.5k = Vs:1、 因此 Vs = 19182mV

对于 BQ34Z100-G1、我将该值输入到“分压器“中、但对于 BQ34Z100-R2、必须输入一个除以电芯数的值、对吧?

我希望数据表 或 TRM 中清楚说明这一点。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    正确、此主题将有所帮助。  (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    我的票证已就此提出、将包含在文档的下一修订版中。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我被“-R2"和“和“-G1"之间“之间的许多差异所迷惑。

    我期待数据表和 TRM 的更新。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 中的第 7-10 页描述了不同版本之间的更改。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经确认了 TRM、但尽管 TRM 的第 7 页到第 10 页有 VoltScale() 的说明、但没有提到分压器。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    分压器是两个版本上的一个参数、因此它未列在更改列表中。

    TRM 的校准部分中提到了分压器。

    此致、

    Diego