This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:PTC 和压敏电阻的输入变化

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535755/lm7480-input-change-to-ptc-and-varistors

器件型号:LM7480

工具/软件:

你(们)好  

LM7480-Q1 输入端的两个 TVSS 无法真正无铅、需要移除。 如果将输入重新设计为 PTC (REXF090)+压敏电阻 (V36ZA80P)、它是否仍符合 ISO7637-2 / ISO16750-2 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    \Hi Gareth、

    TVS 似乎符合 RoHS 标准。

    使用压敏电阻和 PTC 可能符合 ISO 规范。 我们尚未对其进行评估。 请进行评估并继续。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir

    感谢您的评论

    TVS RoHS 规定了无铅条款、截止日期为 2026 年 7 月。 制造商表示欧盟可以推迟、但我的客户要求完全无铅(低于 1000ppm)、并且不接受豁免。 目前、TVS 制造商无法做到这一点、因此必须更换材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的背景知识。 目前、没有 PTC 和压敏电阻验证结果。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shiven Dhir

    您能帮助评估以下内容吗?

    如果输入端更改为 PTC (REXF090)+压敏电阻 (V36ZA80P)、是否仍然可以符合 ISO7637-2 / ISO16750-2 规范?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以尝试对其进行一次仿真吗? 我们在 TI.com 上提供了模型

    此致、

    Shiven Dhir