This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:自动运输计时器最大周期

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538251/bq28z620-auto-ship-timer-max-period

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

你(们)好

BQ25Z620 的 TRM 提到、它可以配置为长达 450 天的汽车运输周期:

但还不清楚我需要采取什么行动才能实现 450 天的目标。

bqstudio 不允许在“Auto Ship Time“字段中输入超过 6553 个值、按“10 分钟“单位、我想对应于 65530 分钟:

您能否说明启用 450 天计时器的条件以及如何克服此字段中的 bqstudio 限制?  

BR、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 TRM。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonny。

    我接受了你的建议,情况已经变得不那么清楚 Sweat smile

    TRM、SLUUCO9A、2023 年 11 月修订。

    第 2.1 条:

     

    第 15.5.4 条:

    表 16-1:

    现在我想澄清一下我的问题 — 您能帮助我了解本文档的哪个部分包含拼写错误吗?

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vasyl、  

    从 BQ28Z620 FW 代码库开始、Auto Ship Time 以 10 分钟为单位、最大值为 6553。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 所以、现在是 45 天。

    是否可以提交固件自定义请求以延长此期限? 时间大于 1 年。 我们不确定是否会提出申请、但最好提前了解。

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议您 针对该申请与当地的 FAE 合作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议您 针对该申请与当地的 FAE 合作。  

    此致、  

    Jonny。