This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:评估理论电流精度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536919/bq4050-evaluate-the-theoretical-current-accuracy

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

如何评估 BQ40Z50 的理论电流精度和电流值的波动?
如果检测电阻器为 0.5mΩ、则 BQ40Z50 的理论电流精度是多少、电流值的波动范围是多少?

谢谢您、

Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    大多数电流精度的最大限制通常是软件受限、而不是硬件。 原因是算法根据情况向上或向下舍入电流值、从而产生整个十进制值的输出。 话虽如此、我们建议使用 1m Ω 检测电阻、较低的电阻可能在较高的放电速率下工作、或者如果系统持续以低速率放电、则电量不足。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在其他 BQ 芯片的电流采样部分中、我们发现有一个与 LSB 对应的电压值(9.35uV,如下所示)。

    在这种情况下、将该电压值除以检测电阻值可得到近似的最小电流误差值。 对于 BQ40Z50、是否有类似的 LSB 电压值?

    谢谢您、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    关于 BQ40Z50 的 LSB 电压值、请参考数据表的第 6.14 节。

    数据表:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq4050.pdf?ts = 1752506073093&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ4050

    谢谢您、
    Alan