This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:请求电路审阅

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51770, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537420/lm5177-request-circuit-review

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他部件:CSD18540Q5B

工具/软件:

您好、TI 专家

我想申请审查 LM5177 电路。

-系统规格

 1.输入电压:8V~48V

 2.Vout:12V

 3. Iout:5A~8A

-请求  

 1. 电路图审查  (随附文件)

 2. 查看快速入门计算工具(随附文件)

  3.检查 FET 规格(随附数据表)

最好的考虑

Minsu Parke2e.ti.com/.../LM5177_5F00_Review_5F00_250708.pdfe2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_80ACA0D15F00_250708.xlsme2e.ti.com/.../PDC6986BX_2D00_5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    感谢使用 E2E! 请留出一些时间来查看此问题、我们会尽快为您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    建议使用 LM51770 作为其新一代版本、并直接替换为 LM5177。  

    请注意、根据您提供的内容、感应电阻器 Rs 大于预期值、这会影响电流保护。  

      • 注意:我没有检查所有值以匹配原理图、快速入门计算器中的值是用于检查的参考值

        请查看下面我的审核列表和粗体标记的行项目、这些项目应再次检查(注意:此处还有其他信息,用于概述已检查的项目)

        (带下划线的器件未检查,因为信息缺失)

        已使用快速入门计算器进行检查

      原理图:

        • 建议使用 LM51770(更高版本,并替换 LM5177)
        • RCS 与电感器串联、并在电感器之前
        • 检查 RC 过滤器
          电流检测电阻 Rcs 没有所需的滤波器
        • 检查 Risns 滤波器

        电流检测电阻 Risns 没有滤波器 — 建议添加占位符

        • 如果未使用 ISNS、请将 IMONOUT 连接到 VCC
        • SW1 和 SW2 上的缓冲器。 在 SW1 和 SW2 上放置缓冲器的空间
           (然后,由于 EMI 等原因,可以在需要时填充它们,而不更改布局)

        注意:缓冲器将电阻器连接到 GND 以获得更好的热性能

        • BIAS 已连接

        如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN(不要保持开路)
        BIAS 可连接到 VIN(如果未违反 BIAS 的最大额定值)、以使 LDO 在 BIAS 上具有更好的性能

        • 在 MOSFET 栅极信号线中添加串联电阻

        (然后可以在需要时更换它们(例如由于 EMI)、而无需更改布局、
        附加选项:并联一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
        注意:良好的起始值为 3.3Ω、然后在测试 PCB 时进行调整

        • MOSFET 的额定电压
          (建议裕度为 30%)
        • 米勒效应平台
          所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET — 可以在 2.5V 至 3.5V 的范围内被米勒平坦区域看到。  MOSFET 数据表规格显示典型值为 1.6V。
        • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
          UVLO 设置为 xV、但工作范围从 xV 开始 — 相对较大的距离
        • VCC 处的电容 (EVM 使用 47 μ F):(数据表最小值:10 μ F、具有直流偏置

        请检查 Vcc 上的电容,以具有考虑直流偏置的所需电容 — 我们在 EV 上使用 47uF

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia

    我会就您提供的答案向您提供反馈。

    请注意、根据您提供的内容、感应电阻器 Rs 大于预期值、这会影响电流保护。  

     - Rs:2.3m Ω->2m Ω

     -开关频率: 290KHz -> 250Khz

    检查 Rcs 电流检测电阻 Rcs 的滤波器没有所需的滤波器

     - 添加过滤器

    检查 Risns 滤波器

    电流检测电阻 Risns 没有滤波器 — 建议添加占位符

     - 哪里可以找到 EVK 电路或数据表?

    如果未使用 ISNS、请将 IMONOUT 连接到 VCC

     -好的

    SW1 和 SW2 上的缓冲器。 在 SW1 和 SW2 上放置缓冲器的空间

     (然后,由于 EMI 等原因,可以在需要时填充它们,而不更改布局)

     -好的

    如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN(不要保持开路)
    BIAS 可连接到 VIN(如果未违反 BIAS 的最大额定值)、以使 LDO 在 BIAS 上具有更好的性能

     -好的

    在 MOSFET 栅极信号线中添加串联电阻

     -好的

    附加选项:并联一个二极管以实现慢速导通和快速关断。

     - 由于 PCB 空间限制而删除


    注意:良好的起始值为 3.3Ω、然后在测试 PCB 时进行调整

     -好的

    MOSFET 的额定电压

    (建议裕度为 30%)

     -好的

    米勒效应平台

    所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET — 可以在 2.5V 至 3.5V 的范围内被米勒平坦区域看到。  MOSFET 数据表规格显示典型值为 1.6V。

     - M1, M2 : PDC6986BX-5 -> CSD18540Q5B(网络电源设计器参考)

     - M3, M4 :应用  PDC6986BX-5

    相对于最低输入电压的 UVLO 设置

    UVLO 设置为 xV、但工作范围从 xV 开始 — 相对较大的距离

     - 当最小输入电压为 8V 时,如何设置 UVLO ?

    VCC 处的电容 (EVM 使用 47 μ F):(数据表最小值:10 μ F、具有直流偏置

     47 μ F 正常

    最好的考虑

    Minsu Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minsu、

    请在此处查找数据表和用户指南: https://www.ti.com/product/LM51770

    我根据我们的建议使用 LM51770。

    此致、
    Brigitte