This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池不存在时电池输出引脚不稳定–TPS25751D 和放大器;BQ25798

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539157/bq25798-instability-on-battery-output-pin-when-battery-is-absent-tps25751d-bq25798

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

我们为其中一个客户端设计了 USB-C 电池充电系统、使用 TPS25751D USB PD 控制器和 BQ25798 电池充电器。 该系统旨在为 Nikon EN-EL18d(3 节锂离子电池)电池充电 、同时为系统负载供电。

在某些情况下、不使用电池、系统仅由 USB-C 电源供电。 在这些条件下、我们会观察到 BAT 引脚输出不稳定。 具体来说、电压会定期在 9.6V 和 12.6V 之间振荡、如下面的波形所示。

我们非常感谢您对这一 行为的见解

  • 在未连接电池时、是否预计会出现这种情况?
  • 是否有建议的配置或权变措施来在无电池的情况下稳定输出?

请告知我们、其他信息(原理图,布局,示波器捕获等)是否有助于调试。

谢谢您、  

Anisse  Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anisse:

    在没有电池的情况下、如果通过/CE 引脚和 CE 位启用充电、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障、则 BAT 电压应该会脉动、因为充电会尝试为小电池电容充电、终止、放电、重新充电等

    此致、

    Jeff