请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具/软件:
您好:
我们为其中一个客户端设计了 USB-C 电池充电系统、使用 TPS25751D USB PD 控制器和 BQ25798 电池充电器。 该系统旨在为 Nikon EN-EL18d(3 节锂离子电池)电池充电 、同时为系统负载供电。
在某些情况下、不使用电池、系统仅由 USB-C 电源供电。 在这些条件下、我们会观察到 BAT 引脚输出不稳定。 具体来说、电压会定期在 9.6V 和 12.6V 之间振荡、如下面的波形所示。

我们非常感谢您对这一 行为的见解:
- 在未连接电池时、是否预计会出现这种情况?
- 是否有建议的配置或权变措施来在无电池的情况下稳定输出?
请告知我们、其他信息(原理图,布局,示波器捕获等)是否有助于调试。


谢谢您、
Anisse Mohamed