This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:查询有关从 U-Boot 和内核进行的 UCD90160A 看门狗控制的信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539227/ucd90160a-query-regarding-ucd90160a-watchdog-control-from-u-boot-and-kernel

器件型号:UCD90160A

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 UCD90160A 器件、并成功测试了其看门狗功能。 根据我们的系统要求、我们需要在 U-Boot 执行期间禁用看门狗、然后从内核重新启用它。

请您确认这种方法是否可行? 非常希望为实现此配置提供任何指导或建议的步骤。

感谢您的支持。

此致、
Madhusankar SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是可行的。 请切换高亮度复选框以启用或禁用

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    感谢您的快速响应。我们将 尝试此选项。但我需要通过 I2C 进行动态控制以禁用和启用看门狗功能。

    此致、
    Madhusankar SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果要使用 I2C 禁用看门狗功能、请尝试在“复位周期时间“内定期向器件发送 SYSTEM_WATCHDOG_RESET (D4h) 发送字节命令以复位系统看门狗超时计数器。 要启用看门狗功能、请停止发送 D4h 命令。

    此致

    Anne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:

    在我们的设计中,WDI 引脚连接到 GPIO 引脚,并且能够从内核继续向 GPIO 发送脉冲。

    是否可以从 u-boot 执行同样的操作?


    此致、
    Madhusankar SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这是可能的。 确保设置“启动时间“和“复位周期“、以便 WDI 有足够的时间在看门狗计时器到期之前发送脉冲。

    此致

    Anne NGO