This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:建议的最小输出电容器

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539700/tps1663-minimum-recommended-output-capacitor

器件型号:TPS1663

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想确定  TPS16632 所需的最小输出容量。

在数据表中、我可以找到 100nF 的电容值。

但 Excel 计算器指出我们需要 1050µF。

我希望这不是必要的。 我首选 100nF。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    A 类表示浪涌标准 A 建议在输出端连接一个更大的电容、以符合 A 类标准。

    如果这不是要求、您可以连接 100nF。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!