This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:DC/DC 升压电源板是否有设计参考、用于 8 端口 PoE-PSE 盒(8x 802.3af)应用的直流 12V 输入和 120W+输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539192/lm5156h-is-there-design-reference-for-dc-dc-boost-power-board-for-dc-12v-input-and-120w-output-for-8-port-poe-pse-box-8x-802-3af-application

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好 TI 团队、

我正在寻找 支持直流 12V 输入和 120W+输出(48V*2.6A)的 DC/DC 升压电源模块或解决方案、用于 8 端口 PoE-PSE 盒?8x 802.3af)应用、所以您会推荐任何 TI 的升压 IC 用于设计该 senario(

至少可以将两个单独输出 60W+的电源模块组合在一起以提供 120W+功能、这是一种替代解决方案、 并且是否有 任何升压 IC 或参考设计可用。 隔离解决方案更适合安全考虑。

谢谢!

贾斯珀

20250711.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:  

    感谢您使用 e2e 论坛。  

    请允许我在此处查看参考设计、我可以在星期一上为您最新回复。  

    您正在寻找 PoE PSE 端的反激式解决方案? 对于 12V 输入和 120W 输出功率?

    感谢您的理解和耐心。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:  

    我想确认您需要升压还是反激式器件。  

    如果是升压,请查看我们的 —  https://www.ti.com/product/LM5122 器件

    对于反激式、 https://www.ti.com/tool/PMP22764 将参考设计连接 到采用反激式拓扑的 LM5155、以将 24V 输入连接到隔离式 56V/1.25A 输出。

    此致、

    Mounika.