主题中讨论的其他器件:LM5155
工具/软件:
您好 TI 团队、
我正在寻找 支持直流 12V 输入和 120W+输出(48V*2.6A)的 DC/DC 升压电源模块或解决方案、用于 8 端口 PoE-PSE 盒?8x 802.3af)应用、所以您会推荐任何 TI 的升压 IC 用于设计该 senario(
至少可以将两个单独输出 60W+的电源模块组合在一起以提供 120W+功能、这是一种替代解决方案、 并且是否有 任何升压 IC 或参考设计可用。 隔离解决方案更适合安全考虑。
谢谢!
贾斯珀
20250711.