This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:有关 BQ25756 控制策略的文档。 用于充电的 AVS 接收器?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537803/tps26750-documentation-on-bq25756-control-strategy-pps-avs-sink-for-charging

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

您好:

在哪里可以找到 有关 TPS26750 如何控制 BQ25756 电池充电器 IC 的信息? 我想了解 所有 正在配置的 BQ25756 寄存器、它们的配置时间、配置对象等 在 TPS26750 技术参考手册中、我找不到任何对 BQ 控制参数的引用、即使其中几个参数可通过使用应用程序自定义工具生成的 EEPROM 补丁进行配置。

访问这些信息可能会回答我的另一个问题: TPS26750 是否会在略高于电池包电压的电压下自动配置为 PPS 或 AVS 受电方、从而更大限度地提高降压/升压充电器的效率?

谢谢您、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、  

    启动时、TPS26750 会 根据 GUI 调查问卷页面中设置的值配置 BQ25756 VFB_REG (Q14)、ICH_REG (Q15)、ITERM (Q16) 和 IPRECH (Q17)。 此外、在 PD 运行期间、TPS26750 会根据不同的 PD 场景自动配置以下寄存器:


    源:PD 根据协商的 PD 合约自动配置 BQ25756 寄存器 0x0A(反向模式输入电流限制)和寄存器 0x0C(反向模式输入电压限制)。  

    灌电流:PD 根据协商的 PD 合约自动配置 BQ25756 寄存器 0x06(输入电流 DPM 限制)和寄存器 0x08(输入电压 DPM 限制)。 输入电压/电流 DPM 限制可通过 GUI 调查问卷进行配置。  

    电源角色交换:PD 禁用 BQ25756 反向和正向模式控制、此外、PD 会将 BQ25756 反向模式电压/电流设置回默认安全 5V/BQ25756 900mA。  

    分离或硬复位:PD 禁用 BQ25756 反向和正向模式控制、额外的 PD 会将 BQ25756 反向模式电压/电流设置回默认的安全 5V/BQ25756 900mA。  

    访问此信息可能会回答我的另一个问题: TPS26750 是否会在略高于电池包电压的电压下自动配置为 PPS 或 AVS 受电方、从而更大限度地提高降压/升压充电器的效率?

    EC/MCU 需要更新 TPS26750 自动协商灌电流寄存器 0x37 以请求所需的电压/电流电平。 TPS26750 不会 AVS 根据电池包电压自动配置 PPS/TPS26750 电压和电流请求。 有关更多详细信息、请参阅 TPS26750 TRM(下面的屏幕截图显示了受电方 PPS 和 AVS 的相关寄存器和字段):

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这回答了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、  

    没问题、如果您在新的 e2e 主题中有任何其他问题或疑虑、请告知我们、以便更好地进行跟踪!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin