This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539729/lm5160a-lm5160a

器件型号:LM5160A
Thread 中讨论的其他器件:LM5160

工具/软件:

您好、  

系统中需要+5.5Vdc 和–5.5Vdc、  

我们希望通过直流/直流反激式拓扑实现这一点、

我们考虑在数据表实现中使用与典型应用类似的 LM5160  

唯一的区别是我们需要负电压、

我想问以下问题:

1.您能更好地解释一下什么使这个特定的直流/直流转换器最适合 反激式吗?

2.对于负次级电压,可根据我的理解选择:

   2.1 变压器绕组

   2.2 次级侧的不同电路连接(连接的 pic)

      

3.是否可以采用电感器阵列 SRF0703-220m 或类似方法来实现?

BR

Shachar