This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1 输出 FLT 错误

Guru**** 2502575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539400/ucc21750-q1-ucc21750-q1-output-flt-error

器件型号:UCC21750-Q1

工具/软件:

您好 Vivian、

我无法在前一个块中发送消息、所以我构建这个新块

1 此问题仅发生在 V PHASE(__LW_AT__上、仅发生在顶部 IGBT 上、而不发生在底部)上

2 我们已经完成了 ABA 交换、即使我们将此驱动程序更改为新驱动程序、这个问题仍然发生

我发现布局不好, VDD 和 COM 之间的迹线很长,是否会引起问题? 如果没有,你能给我更多的分析吗? 谢谢!

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的国庆:  

    明白了、我刚刚结束了另一个问题主题。  

    所有相位的原理图和布局是否相似、或者仅 V PHASE 高侧存在不良布局?  

    由于 DESAT 连接到 COM 时、nFLT 仍拉至低电平、因此这不是器件的预期行为。 如果问题与设备无关、则表明存在与系统相关的问题。 您能给我发送一封电子邮件,以便我们进一步讨论 — 谢谢。  

    此致、  

    Vivian