This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1 输出 FLT 错误

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538967/ucc21750-q1-ucc21750-q1-output-flt-error

器件型号:UCC21750-Q1

工具/软件:

工程师、你好

你怎么了?

现在、我们在逆变器工程中使用 UCC21750-Q1、但当我们输入电压高于 300V 时、它始终输出 FLT 误差、 当我们输入电压低于 250V 时、不会出现此 FLT 误差。

我们短接了引脚 DESAT 和 COM。 FLT 错误警告如何?  

期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的国庆:  

    您在多少个电路板上看到这个问题、这个问题是在特定相位还是在所有相位上发生? 此外、您能否尝试 ABA 交换器件以查看器件是否出现故障?  

    获得这些信息后、我们可以帮助分析问题。  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为我们打开了一个新线程