This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880QEVM:LM70880Q EVM 的修改和评估

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM70860, LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538168/lm70880qevm-modifications-and-evaluations-of-the-lm70880q-evm

器件型号:LM70880QEVM
主题中讨论的其他器件:LM70860、LM70880

工具/软件:

您好:

我正在设计一个板、其中包含一堆此类直流/直流转换器。 我将修改该器件的 EVM、以评估 LM70860Q 在电路中的配置。 我有以下问题:

  1. 如果我计划使用  LM70860、是否需要移除 器件上的 LM70880、或者  LM70860 是否足够靠近 LM70860、从而不需要更改这些器件。
  2. 我希望在各种输入电压和输出负载条件下捕获波特图。 EVM 用户手册不清楚如何捕获这些内容。 我有一个带有频率响应分析仪的示波器是否有有关如何使用此 EVM 运行该测试的指南?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    如果我计划使用  LM70860、我 是否需要移除该器件上的 LM70880、或者  LM70860 是否足够靠近 LM70860、无需更改这些器件。

    我认为该器件足够接近、无需更改 IC。

    我想捕获各种输入电压和输出负载条件下的波特图。 EVM 用户手册不清楚如何捕获这些内容。 我有一个带有频率响应分析仪的示波器是否有有关如何使用此 EVM 运行该测试的指南?  [/报价]

    由于 IC 设置为固定输出电压选项、因此未设置 LM70880-Q1 来运行波特图。 需要修改 EVM。 请参阅下面的:

    要测量波特图、您需要通过“断开环路“来注入交流信号。 有关如何测量波特图的更多详细信息、请参阅以下链接。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sluaa51/sluaa51.pdf

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    是否有任何更新? 是否有其他问题? 如果未解决、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢!

    Ben