This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:充电/放电 MOSFET 不进入导通状态。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539778/bq76905-charge-discharge-mosfet-not-going-into-conduction

器件型号:BQ76905

工具/软件:


我正在尝试使电池组正常工作、但我无法使底部 MOSFET 进入导通状态、从而将电池负极端子与系统接地端连接起来。
我已经做了我能想象的所有工作来隔离电路中“电池组“部分和电路其余部分之间的所有信号、但似乎我遗漏了相关信息。

这是我的电池管理电路:


下面是我在 BMS IC 和微控制器之间的电平转换:


我使用了以下电路作为电池充电器。 我已将其连接到系统 GND、以便 BMS 可以通过打开其中一个 MOSFET 来禁用充电。


我花了很多时间来调试这些问题,但到目前为止还没有成功。
到目前为止、我发现了一些有趣的事情:
-电路板上的所有其他电路工作正常时,电池电芯未连接
-一旦插入电池单元,连接到 I2C 总线的一些器件不再响应,这表明电路没有相对于另一个完全悬空。

电池正极端子连接到另外两个点:
-电池液位测量电路:

-和输入电压源选择器:



有人对我的行为有什么想法吗? 或者对从这里到 tkae 的步骤有什么想法? 我将继续处理此问题、并继续制作示波器图像以进一步调查此问题。