This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:不同负载条件下的电源上升时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533170/lmq61460-supply-rise-time-at-different-load-condition

器件型号:LMQ61460
主题中讨论的其他器件:TPSM63603EVM

工具/软件:

您好团队:

根据以下规格、我们的设计需要+5V 和–5V 电源。

输入电压= 12V-24V  

输出电压 1 =+5V 4A  

输出电压 2 =–5V 0.5A  

我们计划 对+5V 使用 LMQ61460AFSQRJRRQ1、 对–5V 使用 TPSM63603SRDHR(因为两者都具有相同的 5ms 典型内部软启动)  

我们的问题是、两个电源 (+5V 和–5V) 是否会根据内部  5ms  软启动电路在每个电源轨上具有不同的负载条件时同时斜升?

对于我们的应用、两个电源应同时斜升。

我们是否需要实施任何额外的电路来匹配 两个电源的斜坡时间?

此致、

Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    在+5 和–5 处负载的性质是什么? 是恒流负载还是电阻负载?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    5V 用于混合信号板、包括 具有处理器、存储器、USB 等负载的数字部分)和由运算放大器和 ADC 组成的模拟部分。 (此+5V  需要  4A 电流)  

    –5V 将用于 运算放大器和 ADC 的模拟部分。 (此-V 需要 0.5A 电流)   

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    给定的 5ms 值是典型软启动、可以在 3.5ms 到 7ms 之间变化。 负载差会进一步影响输出的充电时间。 总体而言、很难避免两个电压轨达到目标输出之间存在几毫秒的差异。

    此差值是否可管理/允许的最大差值是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    两个电源轨之间的几毫秒 (2-3ms) 是可以接受  的。此外、我使用 LMQ61460EVM-400K (5+V) 和 TPSM63603EVM(–5V) 检查了上升时序、看起来几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我观察到、    输出端为 TPSM63603EVM 和 MBRS2H100T3G 肖特基二极管时、–5V 负电源轨上存在 320mV 正峰值、是否有任何其他方法更多地削波此正电压或任何其他肖特基二极管建议来解决这一问题?

    此致  

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    具有较低正向电压的肖特基二极管应该会更大程度地降低峰值、但我不确定您的 VF 是否会小于 300mV。

    增大输出电容在某种程度上也有帮助。

    此致、

    Niranjan