This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:将 VREG3 连接到 VIN

Guru**** 2503085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539689/tps53316-connect-vreg3-to-vin

器件型号:TPS53316

工具/软件:

您好的团队、  

如果输入为 3.3V、输出为 1.8V、我们是否可以 通过 2.2 Ω 电阻器将 VIN 连接到 VREG3? 我知道 VREG3 是 LDO 输出、但仍想知道它是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng:

    不允许将 VIN 与 VREG3 连接! 这是 2 个具有不同电压的输出。

    此致、
    SEPP