This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:TS/CTRL 功能

Guru**** 2524570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537706/bq51050b-ts-ctrl-function

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: PCA9536

工具/软件:

好的、我们 的设计中有 BQ51050B、但是我们无法使 TS/CTRL 功能正常工作。

我们的目标是通过外部 I/O 引脚控制 TS 引脚、因为我们在设计中已经在电池旁边放置了一个精密温度传感器。

因此、我们将 TS/CTRL 引脚接地连接到 10k 电阻器、并从 TS/CTRL 连接到主机输出引脚。 但是、该引脚具有一个 100k 的内部上拉电阻、无法禁用。 因此、我们在 TS/CTRL 引脚和输出端之间的布线中添加了一个额外的外部 100k 电阻器。 通过它、我在 TS/CTRL 引脚上实现了 0.165V 的电压、该电压高于 0.1V 的低阈值、低于 0.2V 的高阈值。

但是、电力传输根本不会启动。 如果我们切断连接主机的布线、电力传输将按预期工作。 我假设电阻测量值与电压偏移、但我们如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian

    问题可能是 TS 感测电路、它是每 240ms 的脉冲、参见图 31。

    您能否发送原理图进行审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    TS/CTRL 电路如下所示:

    启用充电后、PCA9536 被配置为 100k 上拉的输入。 我们需要能够控制充电、因为在某些情况下不应进行充电。 TS 机制是否直接测量 TS/CTRL 引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian  

    感谢您的更新、我正在实验室中查看此内容、明天将为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian

    我正在实验室中重复此问题。  怀疑 RX 正在发送 EPT00、这是结束电源传输未知的状态。

    可以尝试将 R6 增大到更高的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的反馈。 我想我终于理解了 TS_CTRL 引脚、我的电路将无法正常工作。 如果 TS_CTRL 被拉至高电平(似乎高于 0.1V)、 BQ51050B 会在高阻抗阶段将其识别为高输入、并发送 EPT 未知。 如果被下拉、它将在 TS 测量周期中检测到一个低电平值。 我认为、数据表中没有明确说明这一点。