This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:反极性保护问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539333/tps2662-issue-with-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS2662

工具/软件:

您好、  

我们 在工作电压为 24V 的电路板上使用了 TPS26625DRCR。  

器件未能防止反极性事件  

我们发生了 IC 连接电源极性反向的事件。  
器件以正确的方式布线、此时电路板上释放了烟雾。  

什么原因可能导致此问题?  

谢谢、  
Clancy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clancy、

    RTN 和 GND 是否分开?

    请分享原理图进行审阅。

    谢谢  

    Amrit