This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:电池包移除检测

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539597/bq76905-pack-removal-detection

器件型号:BQ76905

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 BQ76905 IC 电池电压监控和保护应用。 我们能够使用成功地向 IC 读取和写入所有数据 STM32 控制器

但是、当我们的器件进入短路保护 (SCD) 状态时、我们无法检测 负载移除 与系统分离。 具体而言、当连接负载时、 CDRAW 中的哪个位 警报原始状态 寄存器返回1、当卸载时、将返回 CDRAW BIT 返回。 0如果我的理解有误、请纠正我。

最大值 10kΩ 电阻器 介于之间 PACK-(PACK 负极) GND CDRAW 位正常工作。 但移除该电阻器后、将会采用 CDRAW 位需要很长的时间(从 1 分钟到 5 分钟 ) 更改其状态。

短路检测 (SCD) 按预期工作 — 它在两次重试后触发,然后根据我们的配置锁存至故障状态。 FET 设置为什么值 自主模式

在参考设计中、之间没有电阻器 电池组 GND CDRAW 正常工作。 因此、我们想了解为什么在我们的案例中似乎有必要为添加一个电阻器 CDRAW 正确状态。 此外、我们还想知道如何操作 从 SCD 故障中恢复 相加性 自主配置