This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS25947:如何使用 TPS25947 实现 3 通道优先级 PMUX

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539525/faq-tps25947-how-to-achieve-3-channel-priority-pmux-using-tps25947

器件型号:TPS25947

工具/软件:

扩展了数据表部分 9.5 三个输入电压轨的优先电源多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25947 提供一个名为“AUXOFF"(“(辅助(辅助通道控制信号)的引脚。 它是一个开漏引脚、可用于启用/禁用辅助电源电子保险丝、以便在优先级电源多路复用配置中实现平稳切换。 数据表在第 9.5 节中对此进行了描述、其中一些选项基于系统轨电压或 OVLO 要求。  

    数据表中 2 个通道的示例如下所示。

    如果不需要 OVLO、AUXOFF 引脚可直接连接到第二个通道的 OVLO 以控制器件。 OVLO 的行为类似于 ENB 引脚、因此当 AUXOFF1(第一通道 AUXOFF 信号)为高电平时、OVLO2(第二通道 OVLO 信号)将为高电平、这将确保器件保持关闭状态。 当电子保险丝 1 关闭时、AUXOFF 将变为低电平、这将开启电子保险丝 2。

    同样、如果需要 OVLO、我们可以使用外部 FET 将 EN 拉至低电平或将 OVLO 引脚拉至高电平(如果系统中不存在外部电源轨,则在其低于 5V 时拉至 VIN 电源轨)。

    现在、要将其扩展到三个通道、我们希望电子保险丝 3 仅在电子保险丝 1 和电子保险丝 2 均关闭时导通、因此我们不能仅使用电子保险丝 2 AUXOFF 信号来控制电子保险丝 3。 我们必须使用类似或门的外部栅极逻辑来实现这一点。 下面是一个实现示例。

    这里我们使用外部 FET 将 EN 拉至低电平来关断器件、我们具有外部或门、可确保 AUXOFF1 和 AUXOFF2 在导通电子保险丝 3 之前均为低电平。

    类似的外部逻辑可用于创建 4 通道优先级 PMUX。  

    此致、
    Arush