This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:应用问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25858B-Q1, BQ25858-Q1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542036/bq25858b-q1-application-issues

器件型号:BQ25858B-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ25858-Q1BQSTUDIO、EV2400

工具/软件:

尊敬的专家:

 关于 BQ25858B - Q1、我有两个问题:

  1. 当该器件由电池单独供电时、它使用哪个引脚来从电池获取电源以确保其正常工作?
  2. 我将使用 USB2ANY 连接到开发板。 根据手册、我应该选择 BQ25758GUI、但由于地址错误而无法建立连接。 BQ25858B - Q1 的地址为 0X4B、而接口上只有 0X6B 可用。 如何解决此问题?
感谢您的时间和帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 该器件使用 SRN 引脚从电池获取电源。
    2. BQ25758GUI 是 BQ25858-Q1 器件最接近的 GUI、但它没有 BQ25858B-Q1 的正确地址。 我会尽快看到我可以做些什么来更新。

    同时、您是否有能够与 BQStudio 配合使用的 EV2400? 我知道 BQStudio 具有具有正确 I2C 地址的配置。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我收到了第一条消息。 在演示板的原理图中、在 SRN 和电池正极之间串联一个电阻器。 我想澄清电池供电时消耗的电流、以确认电阻器的功率。
    2. 抱歉、我只申请了 USB2ANY、没有 EV2400。 我可以申请 EV2400 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. EVM 上的电阻器选择是 0.1W。我认为该值或任何更高的值都可以正常工作。
    2. 我正在积极更新 TI Charger GUI。 我希望最迟在一周结束前或下周初完成这项工作。 如果 EV2400 送达速度更快、则申请 EV2400 可能更有利。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在应更新 TI Charger GUI 以包含 BQ25858B-Q1 I2C 地址。 如果有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne