This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:低温问题

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536291/lm2592hv-low-temperature-issue

器件型号:LM2592HV


工具/软件:

我在低温下使用 LM2592HV 时遇到问题。

该电路板需要能够处理–40°C 但低于–2C 的情况、LM2592HV 会显著改变频率。 在数据表中、它显示“当激活第二级电流限制时、开关频率会降低。 “这是我所设想的情况。 问题是电路板上的任何元件在变冷时都不会消耗更多电流。 目前、输出端有 220uF 340m Ω 16V 电容器。 我将其替换为一个 220 μ F 160m Ω 25V 电容器和一个 10uF 陶瓷电容器、现在它可以处理–21C。

当我添加更大的电容和更低的 ESR 时、似乎更好、即使数据表中说 100m Ω 是最小值。

我可以添加的最大低 ESR 电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    您能分享原理图吗、或者告诉我该应用的运行规格是什么? 如果移除电解电容器、器件是否可以在–40°C 附近工作? 使用哪种类型的电解电容器? 它是 OS-CON 型电容器吗? 尝试使用具有低 ESR 值的 OS-CON 电容器。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    C21 最初是 Nichicon UWD1C221MCL1GS

    原理图中未显示的是、+5V 电源轨上还有一个 10uF +1uF 陶瓷电容器。

    然后将 C21 替换为 Chemi-Con   EMZR250ARA221MF80G (ESR 160m Ω@ 100kHz)。
    这是一个 ESR 低、温度低而 ESR 效应低的电容器、但 ESR 仍会随着温度低而增大。

    该解决方案降低了电路板可以处理的温度、但仍然不会达到–40°C。

    我也尝试移除 C21、但情况更糟。 当 ESR 因温度过低而上升到很大程度上时、LM2592HVS-5.0 看起来并不像 LM2592HVS-5.0。

    我当然可以增加陶瓷电容器的总电容或找到另一个具有较低 ESR 的电解电容器、但令我担心的是数据表中的以下几句话:

    “对于输出电容器、ESR 值是最重要的参数。 ESR 一般应为 不小于 100mΩ 否则会导致环路不稳定。“

    这是否不再正确? 如果你还必须遵守这一点,那么我不理解你应该如何创建一个可以处理–40C 的有效解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着温度下降、输出电压是多少? 施加到输出端的负载电流是多少? 在哪里可以尝试数据表中的测试电路?