This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625EVM:器件损坏和放大器;EVM 布局观察

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536696/tpsm33625evm-deivce-damage-observation-on-layout-for-evm

器件型号:TPSM33625EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM33625

工具/软件:

您好...

一位客户使用 TPSM33625 进行设计。 他们最大的 输入电压为 29.5V、并且观察到某些模块出现故障。 我们已经使用各种输入电压配置进行了测试、但未能产生该问题。

他们已将制造工作交给外部机构、根据他们的要求、他们遵循了器件指南中提到的焊接规范。 在客户端手动重新解决问题后、他们观察到故障率已降低、但仍然无法重现问题。  

客户提出的一个问题是观察 TPSM33625 EVM 布局后的布局指南。 其中一个接地引脚布局是在器件下方通过细布线连接到接地焊盘、为什么布线与焊盘宽度不同?背后的原因是什么?

我们在输入电压也高达 32V 的条件下进行了测试、测试条件是连续导通/关断 — 导通/关断、但使用新的焊接器件时器件仍然可以正常工作、不会出现任何问题。 任何来自你们的意见,我们可以尝试找出原因将会有帮助。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    根据设计电路板时使用的 Altium 规则、我认为布线只是一个接地覆铜区、用于填充可用空间。 只要该引脚通过足够的铜连接到器件下方的接地过孔、就没有问题。

    除此之外、请分享您的布局和原理图、以便我们为您提供更好的帮助。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将暂时关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.