This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:开关引脚振铃噪声

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544834/lmr51635-switching-pin-ringing-noise

器件型号:LMR51635


工具/软件:

尊敬的技术支持:

我使用的是 LMR51635YDDR、这是 1.1MHz 开关频率(因为除了 LMR51635、我还并联使用两个 DC/DC 转换器、另一个是 LMR22,676,500kHz、在一篇文章中说、当 DC/DC 转换器并联时、开关频率会有所不同、因此我使用 1.1MHz 版本)。 板输入 24Vdc、输出 5VDC/3A、一切正常、但未通过 EMC 辐射发射测试、I TEST 引脚 5-SW、有 50MHz 振铃噪声、我试着增加 RC 电路来降低、不起作用、当电容增加到 1300pf/8R 欧姆时、工作正常、当使用 220pFcap 时、输出电压不稳定、从数据表中推送 5 号缓冲针输出、怎么能减少? 非常感谢!

此致

Julia Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    辐射发射测试期间的失效通常意味着来自高 dv/dt 节点(例如开关节点)的耦合。 您能否确认是否遵循了布局指南? 除了缓冲器之外、为了提高 RE 性能、可以执行的其他操作是在电路顶部和周围添加屏蔽。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的快速答复! 对于布局、我尝试尽可能遵循布局指南、由于尺寸限制、它肯定有一些区别。 根据您的建议:

    1) 对于缓冲电路、如果我增加电容值、输出不稳定、是正确的吗?  

    2) 在电路的顶部和周围添加屏蔽,我会尝试它们,非常感谢!

    此致

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    缓冲器设计可以是迭代的。 您的设计看起来稳定在 1.3nF 吗?  

    请尝试屏蔽、我认为这样会更好。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我不确定哪种屏蔽材料更好、因为该 IC LMR51635 太小了。 如果我添加与 SW-引脚 5 电感器串联的铁氧体磁珠、会有什么帮助吗? 谢谢。

    此致

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    这就像是一个实际的 EMI 笼。 铁氧体磁珠的作用不同、它有助于降低传导 EMI。 它通常放置在转换器的输入端。  

    请参阅此页面、例如: RF Shields | Electronic Components Distributor Digikey

    谢谢、

    Richard