This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:输出阻抗峰值

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542612/tps73801-sep-output-impedance-peaking

器件型号:TPS73801-SEP


工具/软件:

 TPS73801-SEP 的交流模型显示了施加调制负载电流时输出阻抗中的峰值。  该器件的行为是否与此类似?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我手头没有输出阻抗数据可直接比较。 然而、根据之前测量的经验、我要说也必须考虑输出电容器的输出阻抗、并确保系统完全建模。 我现在看到,您的原理图具有一个理想的电容器 — 如果您能够找到供应商计划使用的电容器的阻抗 SPICE 模型、那么我希望得到更真实的结果。 甚至为 ESR 添加一个串联电阻器也应该有所帮助。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了供应商电容器模型。  该 LDO 被宣传为与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定、因此我使用该类型的电容器进行建模。  谐振峰值仅比理想电容器低 4mV。 我已经仿真了其他不显示谐振的 LDO、我想看看该器件的实际行为是否属实。 我也许能够测试其中一个,但他们超过 200 美元每一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    感谢您提供更多详细信息。 虽然我无法具体谈谈输出阻抗、但从我的反馈注入稳定性波特图经验可以看出、如果使用较小的电容、该器件通常会从较高的 ESR 中受益。 您的图似乎是一致的、此模型生成的波特图通常与工作台非常一致。  

    谢谢、

    Sarah