请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79758-Q1工具/软件:
在我们的 BQ79758-Q1 中进行设计时、客户会遇到以下问题:Marquardt。 如果需要、请查找随附的客户原理图。
1、bq79758 和 bq79758B 之间有什么不同?
2、我们希望使用 bq79758 过流保护来快速开关 MOSFET、您是否已为此提供参考设计?
3、OC 功能测试报告吗? 检测到过流时、在 MOS 断开之前需要多长时间?
![]()
4、OC 输出仅在 GPIO4 中?
5、GPIO 10、GP1011、在引脚数据表中找不到、您能帮助检查吗?