This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 COMP 电压引脚突然出现问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01407, UCC28951, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545340/ucc28951-ucc28951-comp-voltage-pin-raise-suddenly-issue

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01407UCC27282

工具/软件:

您好、

感谢您的回复我之前关于 OUTC 和 OUTD 的不平衡占空比的噪声问题。

我遵循 “TI Designs:TIDA-01407 “的 UCC28951 IC 参数

汽车类 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计

来构建另一个样本。

T1:80 μ H、PQ3230、使用中心抽头绕组初级:次级 1:次级 2 = 5T:2T:2T、匝数比 2.5

使用 UCC27282+7m Ω 100V MOSFET 的主驱动器 IC

SR 电路被 120V 整流器取代、用于仿真

我们发现、当 Iout 从 0.8A 变为 0.9A 时、Vcomp 突然从 1V 上升至 4.2V、Vout (12V) 也同时下降。

当我更改 C31 的值时、问题也无法解决。

CH1:OUTA、CH2:OUTB、CH3:CS、CH4:补偿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的补偿环路不正确、则可能会导致电路行为异常。   似乎通过调整您的循环、您已经解决了问题。  以下链接将为您提供 UCC28951 的应用手册。  有一个有关环路补偿的部分、您可以使用它来设置反馈元件。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    此致、