This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:非常缓慢的 SPICE 仿真

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544610/lmr51635-painfully-slow-spice-simulation

器件型号:LMR51635


工具/软件:

我尝试在 Cadence 上在 PSPICE for TI 上对这个电路进行仿真(无法使用 TINA — 加密的仿真文件)

仿真非常慢、几乎一个小时、只完成了 25%。 我尝试更改了 GMIN、ABSTOL 等值、但速度仍然太慢。 过去有一个在 0V 时跳过起始源的选项、哪个选项加快了仿真速度、该选项在哪里?

我已经尝试寻找其他方法来加速它,但总是回到改变这些值,这一点根本没有改善.

我只需要检查是否可以针对相同的电感值和相同的负载 (3A) 更改输出电压、因为我需要这个设计来实现可调输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很抱歉耽误你的时间。 您应该能够在仿真设置的 Analysis 选项卡中调整仿真时间。 您还可以在以后调整保存数据选项。

    谢谢、

    Richard