请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25505工具/软件:
你(们)好
自从 2 个原型以来、我一直在努力实现这一目标。
我正在使用 BQ25505RGRR 在最大 3.6V 的电压下为锂电池充电 当我 在 VBAT_sec 上连接 3.3V 电压时、我没有在 Vstor 上看到任何电压。
我还将施加的电压更改为 2.5V 至 4V、Vstor 上没有任何电压。
我已经测试了 2 个不同的运行,每次 3 个板.
我不知道为什么会发生这种情况。
我未使用 OK_HYST
未使用 OK_PROG
这是不是真的?