This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505 不支持电池电流

Guru**** 2501965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544756/bq25505-bq25505-not-allowing-battery-current

部件号:BQ25505


工具/软件:

你(们)好
自从 2 个原型以来、我一直在努力实现这一目标。

我正在使用 BQ25505RGRR 在最大 3.6V 的电压下为锂电池充电 当我 在 VBAT_sec 上连接 3.3V 电压时、我没有在 Vstor 上看到任何电压。

我还将施加的电压更改为 2.5V 至 4V、Vstor 上没有任何电压。

我已经测试了 2 个不同的运行,每次 3 个板.

我不知道为什么会发生这种情况。
我未使用 OK_HYST
未使用 OK_PROG

这是不是真的?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认 VBAT_SEC 引脚本身的电压、而不是怀疑施加的电压?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5V 至 4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎需要在 Vstor 上施加一秒钟左右的电压、然后 Vstor 保持在正确的电压。 如果我 关闭电池 VBAT_sec、然后再打开、Vstor 会接近零。 我只需要在 vstor 上重新施加 3.3v 的电压一秒钟、然后 vstor 接近 VBAT_sec
    这不是数据表描述的那样
    是否 缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请阅读第 7.4.3 节、了解如何连接部分充电存储元件。 则需要以正确的顺序完成。

    此致、

    Mike Emanuel