This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:LM76002QRNPTQ1 输出卡在 2.5V–3V 左右、振荡不稳定、而不是稳定的 5V

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543487/lm76002-q1-lm76002qrnptq1-output-stuck-around-2-5v-3v-with-unstable-oscillation-instead-of-regulated-5v

器件型号:LM76002-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM76002

工具/软件:

TI 技术团队大家好、

我正在使用 LM76002QRNPTQ1 IC 将进行降压转换 19.5V 至 5V 、但我面临一个问题:
输出电压只能达到 2.5V 至 3V 、即使是在什么时候 无负载或轻负载 已连接。
我测量了 FB 引脚电压 结果就是这样 仅 0.3V


Gear️ μ s  我的当前电路配置:

  • VIN: 19.5V

  • 目标 VOUT: 5.0V

  • 反馈电阻分压器:

    • RFBT = 40.52kΩ (部件:TNPW040239K7BEED)

    • RFBB = 9.99kΩ (部件:MCS0402MD1002BE500)

  • 电感器: 4.7µH、DCR 低、额定电流>2.5A

    • (器件: XAL7070-472MEC )

  • 输出电容: 1 ×μ F 10µF 陶瓷电容器

    • (器件: GRM188R6YA106MA73J )

  • SS/TRK: 悬空(未连接)

  • 偏置: 连接到 VOUT

  • 中文: 上拉至 VIN


Magμ s  观察结果和症状:

  • 输出电压永远不会达到 5V—其值会保持不变 2.5V 至 3V 不断波动/振荡 该范围附近

  • 移除 RFBT 和 RFBB 后、两者之间的电阻 ~和 GND = MΩ 30k Ω 、这表明 IC 中没有内部短路

  • 在 FB 引脚上测得的反馈电压为 ~0.3V 、远低于 1V 目标

  • 电阻器经过验证、重新检查焊接情况、并使用 IPA 清洁 PCB、但问题仍然存在


Questionμ s  感谢您在以下方面提供帮助:

  1. IC 是否有任何原因 限制 VOUT 或未达到调节值 它是什么呢?

  2. 可能是 隐藏布局或 IC 故障 导致该行为的原因是什么?

  3. 有任何问题 保护模式 这可能是为什么这个不稳定的低输出?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    您可以翻转 RFBT 和 RFBB 电阻器吗? RFBT 应为 40.2k、RFBB 应为 10k。

    此外、RT 电阻器应介于 134k (300kHz) 和 17.57K (2200kHz) 之间。 建议更换 RT、使频率介于 500kHz 和 1MHz 之间、并将输出电容增加到 100uF 和 66uF 之间。 您可以看到数据表中的表 2 作为参考。  

    如果可以、请告诉我。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术支持团队:

    感谢您先前就 LM76002QRNPTQ1 降压稳压器所提供的帮助。

    我已认真应用了提供的所有建议、包括:

    • 调整反馈电阻分压器:
      RFBT = 41.7kΩ RFBB = 10kΩ →目标 VOUT = 5V

    • 将 RT 电阻器设置为~Ω 66kΩ→开关频率~750kHz

    • 将输出电容增加至:
      1 ×μ F 100µF (GRM21BR60J107ME15K) 1 ×μ F 10µF (GRM188R6YA106MA73J)

    • 消息流 XAL7070-472MEC (4.7µH) 电感器额定电流>2.5A

    • EN 对的影响 VIN 偏置 限制 VIN

    • 0.1µF 电容器 之间正确安装 BOOT 和 SW

    • SS/TRK 连接到 GND 4.7nF 电容器


    Magμ s  但是、问题仍然存在:

    尽管进行了上述更改、稳压器仍然无法实现 5V 输出。

    观察到的行为:

    • VOUT 仅在空载时达到~3V、在负载下降至~2V

    • FB 引脚 电压保持在约 0.4V (而不是预期的 0.8V 至 1V)

    • 无过热或电流消耗过大

    • 已多次检查电阻值和焊接情况

    • 已更换过一次 IC、但问题仍然相同


    Wrenchμ s  其他说明:

    • 布局布线仔细:FB、RT 和 SS 布线较短并正确接地

    • 输入电压稳定在 19.5V


    Point right 感谢您对以下方面的支持:

    • 是否有任何其他条件可能阻止 IC 启动切换?

    • 内部故障或软启动问题是否仍会阻碍正常运行?

    • 是否有可能导致这种情况的已知勘误表或布局灵敏度?

    如果需要、我很乐意提供照片、布局快照或示波器波形。

    非常感谢您的持续支持。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A ö Dưới đây là bản dịch sang tiếng Anh:


    我已经使用 30uF 进行了测试、似乎电源更稳定、但电压看起来仍然不干净稳定。 您能指导我如何解决这个问题吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    几点评论-

    1) BIAS 应连接到 VOUT、或在不使用时接地。  

    2) SS 可以悬空吗?  

    3) 您是否有现有的 LM76002 EVM? 您的当地 FAE 联系人是谁? 他们可以为您提供 EVM 吗?  

    4) 启动后、您能给我一个启动和稳态期间的 VIN、VOUT、SW、SS 的示波器屏幕截图吗? 请留出足够的时间让所有波形达到稳定状态。  

    ///

    是否有任何其他条件可能阻止 IC 启动切换?

    -可能是电流限制,  

    内部故障或软启动问题是否仍会阻碍正常运行?

    -如果保持悬空,我们应该看到 6.3ms 启动。  

    是否有可能导致这种情况的已知勘误表或布局灵敏度?

    -您可以拍摄您的硬件设置的照片,也可以提供原理图+布局文件? 如果您在 Altium 或 Cadence Allegro 文件中有该器件、则效果更好。  

    ////

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIAS 引脚连接:
    我已按照数据表中的建议将 BIAS 引脚连接到 VOUT。

    SS(软启动)引脚:
    我尝试了这两种配置:将其保持悬空、并将一个 22nF 电容器连接到 GND。 但是、IC 无法启动的问题仍然会在这两种情况下发生。

    EVM(评估模块):
    目前、我没有使用 LM76002 来执行参考测试的 EVM 板。 如果可能、我希望越南当地的 FAE 提供支持、以便快速获得 EVM 进行测试。

    其他问题:
    我已经考虑了电流限制触发的可能性、但我使用了 4.7µH 电感器和 5V/2A 负载(输出端没有有源电流限制)、因此 OCP 事件的可能性非常低。

    我将继续捕获以下信号的启动波形:VIN、VOUT、SW 和 SS、并在下一封电子邮件中发送这些信号、以便提供更多信息以供评估。

    此外、我正在准备发送实际硬件的完整原理图和照片、以进一步协助分析 IC 不切换的根本原因。

    —下面随附了整个电路的原理图和 PCB 布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_super_5F00_simucharge_5F00_2_5F00_2025_2D00_07_2D00_25.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    我正在内部工作、以了解谁可以在本地为您提供支持。  

    在这种情况下、我们将隔离转换器。 您能否断开 LM76002 与外部电路的连接、看看它是否能够在空载和满负载下启动?

    谢谢、

    Richard