This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:使用 LM2596 实现由 DAC 控制的降压稳压器(1V–12V 输出、5V–24V 输入)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544304/lm2596-dac-controlled-buck-regulator-1v-12v-output-5v-24v-input-using-lm2596

零件号:LM2596


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在处理一个要构建的工程 DAC 控制型降压转换器 具有以下规格:

  • 输入电压: 5V 至 24V

  • 输出电压: 1V 至 12V(仅限降压)

  • 负载电流: 最高 1A

  • DAC 控制电压: 0V 至 3.3V(来自微控制器)

主要思路是使用 DAC 动态控制降压转换器的输出电压。 我想知道:

  1. 是否可以使用类似的器件来实现这一点 LM2596 或类似的 TI 降压转换器?

  2. 可以通过由 DAC 驱动的运算放大器电路(例如,通过注入电压或修改反馈网络)安全地调制或影响反馈引脚吗?

  3. 如果 LM2596 不适用、您可以推荐采用以下替代 TI 降压稳压器:

    • 支持 DAC 可调节输出

    • 可在 5V 至 24V 输入电压下工作

    • 具有~1A 输出能力

    • I²C 不需要 μ A/SPI 数字接口(仅模拟控制)

如果需要、我将开路到控制器 IC 周围的分立式电路。 只需避免使用数控 PMIC 并将其保持为模拟+ DAC 即可。

提前感谢您提供的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从技术上讲、 可以通过 FB 上的信号来调制输出电压。 但是、我看到的最大问题是电感器电流纹波的差异很大、需要注意确保不会将器件置于不稳定状态。

    您能否分享您尝试完成的任务的方框图?  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

     这是我要创建的系统的方框图。  
    目标是打造一个可用于测试嵌入式系统的 MCU 可控电流和电压电源。 该系统还将允许测量输出端的电压和电流、以便执行低功耗器件功耗性能分析等操作。 电流供应的原因是我还想能够进行一些操作、例如测试 LED。  

    我要将降压转换器用于的器件是降压前置稳压器。 因为我不想通过 FET 扼流所有功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Reddit 的说法,类似这样的东西也可以起作用。 您能否证实这一点? 此外、您还可以推荐其他完全合适的降压转换器。 只要它能满足我的规格,不是很昂贵,它是可以的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此 电路是否本质上是对 反馈引脚接收到的电压进行调制? 使用调制 R1 或 R2 电阻器以使 VOUT 的设定点发生变化的电路也可以实现这一点。  

     只要反馈引脚电压没有强制超过其绝对最大额定值 25V、这个值应该可以接受。 但请记住前面提到的注意事项。

    另外、请确保使用此器件的可调输出电压版本。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是否有重新打开此主题的原因?

    如果是、请提供有关您下一次查询的详细信息、并随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.