This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:效率不好

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545016/ucc28950-efficiency-not-good

零件号:UCC28950


工具/软件:

尊敬的先生:

UCC28950 SR 应用于 SMR2400W、LOAD50%~90%的效率增加超过 1%、

但相同的原理图应用于 SMR9600W SR、LOAD50%~90%的效率不会提高。

可能的原因是什么?  我们应该检查和修改的位置?

如需原理图信息、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    不同的 FET 具有不同的 RDS (on) 电阻。 FET RDS (on) s 中更可能存在差异  为了获得更高的效率、我建议您使用具有更低 RDS (on) 的 FET 来提高效率。

     

    此致、