This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:如何为 0.95V 输出设置所需的开关频率

Guru**** 2506455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544747/lmz31710-how-to-set-desired-switching-frequency-for-a-0-95v-output

器件型号:LMZ31710


工具/软件:

你(们)好

I 数据表显示“可调节开关频率 (200kHz 至 1.2MHz)“

但数据表的表 2 还是给出了针对特定输出的定义 Fsw。
我是否可以对此表以外的 fsw 进行编程、或者必须按照表进行操作。
因为我想将 550kHz 设为我的 Fsw、但表格表明 250kHz、
即使我使用 250kHz、webench 仿真的相位裕度也为 46。 下面有两个问题。

1.能否在 250kHz 频率下将相位裕度提高任何外部电路的性能
2.或者可以使用 RRT 电阻器将 FSW 编程为 550kHz。

此致、
Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将在星期一回复您

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    虽然该表很谨慎、但应能够根据开关频率进行调整、因此 550kHz 将在 500kHz 和 600kHz 设置之间的中途

    但对于 12V 至 0.95V、不建议将 开关频率设为高于 350kHz。  这将是由于最小导通时间限制造成的

    前馈电容器可能 有助于 在交叉频率处实现相位提升、但 它取决于波特图的外观、因此我很难说出来。

    但通常、如果位于相位的下降侧(具有 46 度)、那么增加 Cout 来减小环路带宽会 在相位的上升侧(具有 46 度)提升相位。前馈电容器或减小 Cout 可以提升相位

    将开关频率更改为 350kHz 可能会获得相位提升。  如果为 5V 输入、则为 550kHz

    谢谢你

    Savith