This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:重新连接电池时出现通信问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544931/bq27z561-r2-communication-issue-when-reconnecting-battery

器件型号:BQ27Z561-R2


工具/软件:

您好、

我在设计中使用 BQ27Z561-R2、但我遇到了一个问题:

每次断开电池连接时、即使之后也会丢失与设备的通信 正在重新连接 为电池充电。

也是如此。

只有在重新烧录微控制器的固件并正常工作后、

感谢您的帮助  

Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uri、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    电量监测计需要一个至少为 2.0V 的电源才能运行。 请确保 BAT 引脚上的电压高于该值。  

    此致、  

    Jonny。