This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:是否可能在 OFF 时不释放具有 Full Charge Capacity="0"的 CHG FET?

Guru**** 2455510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540476/bq28z610-is-there-a-possibility-that-the-chg-fet-with-full-charge-capacity-0-will-not-be-released-while-off

器件型号:BQ28Z610


工具/软件:

大家好!

日志数据将按如下方式发送。

e2e.ti.com/.../batt_5F00_no6_5F00_data_5F00_gg.xlsxe2e.ti.com/.../xchg1_5F00_training_5F00_01_5F00_log.xlsxe2e.ti.com/.../xchg1_5F00_01_5F00_log.xlsx



xchg1_01_log.csv 出现问题时记录文件
发生问题后尝试解除时的 xchg1_training_01.csv 日志文件

【发生事件】
当我插拔电池时、
RSOC 为 100%、满电荷容量为 0mA、XCHG 为 1。
据我所见、没有错误。

您能告诉我满电容量为“0"的“的情况吗?

清除 XCHG 的条件是默认值的“RSOC 95%或更低“。
在这种情况下、RSOC 即使在放电也不会降至 100%以下、XCHG 也不会变为 0。

发出复位命令后、可以对其进行充电。
错误没有再次出现、但我想确定原因。
是否有可能在关闭时不释放充满电容量为“0"的“的 CHG FET?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    学习周期是否已成功完成? chemID 是如何匹配的?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    更新状态为 5。

    我将与客户核实化学 ID。

    如果化合物 ID 不正确、他们是否会收到此错误?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    为了获得准确的监测结果、您必须将 chemID 与正在使用的电芯正确匹配、并成功完成学习周期。 由于 Update Status 寄存器为 0x5、因此、这会告诉我学习周期未成功完成。  

    此致、  

    Jonny。