This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:内部 RTC 的电流消耗

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544697/tps6594-q1-current-consumption-of-internal-rtc

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

您能告诉我 PMIC TPS65941 内部 RTC 的电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchita:

    内部 RTC 的电流消耗看起来为 7uA、最大值约为 10uA。

    我在 TPS6594 数据表第一行的第 7.14 节中找到了这个电流。 在针对该条目的描述的测试条件中、RTC 及其振荡器是唯一正常工作的元件。 这样就可以非常清楚地了解仅从该系统汲取的电流。

    上表的“续“部分有更多条目、但我在此仅包括第一部分、因为这是与您的问题最相关的部分。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只有在启用 RTC 的情况下才能降低这种电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们还没有定义 只启用 RTC 就能降低电流消耗的方法。 由于典型值为 7uA、因此它可能会降低、但可能不会始终如一。

    如果您需要进一步澄清我到目前为止提供的任何信息、请告诉我!

    此致、

    Ethan