This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:通过 I2C 测量电池电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186, BQ25190, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545115/bq25186-battery-voltage-measurement-through-the-i2c

部件号:BQ25186
主题中讨论的其他器件: BQ25190BQ25150

工具/软件:

您好、

我正在使用 BQ25186 为 IC 充电的设计以及我想知道如何阅读 电池电压 使用了 I2C 是否有其他方法可以这样做??

此致

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mufaddal:

    感谢您的联系。

    BQ25186 不包含用于通过 I2C 读取电池电压的集成 ADC。  要监控电池电压、您需要 在设计中添加电池电量监测计 IC 或外部电路。

    如果您能详细分享关于如何使用电池电压读数的计划、我可以帮助您找到解决方案。 或者、BQ25190 或 BQ25150 包含集成式 ADC。

    此致、

    Alec