This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:采用 BQ25820 的 20A、48VDC 充电器设计的原理图和技术支持申请

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545071/bq25820-request-for-schematic-and-technical-support-for-20a-48vdc-charger-design-using-bq25820

器件型号:BQ25820


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 技术支持:

我们即将就 BQ25820 电池充电器 IC 达成共识。 我们目前正在评估此器件用于高电流应用、并已查看数据表、该数据表表明支持灵活的系统电压和电流。 但是、官方 BQ25820 评估模块 (EVM) 的额定电流似乎仅为 10A。

我们希望开发具有以下关键要求的电池充电器系统:

  • 输出电流:连续 20A(如果可能,则为更高)
  • 系统电压:48VDC(10S 锂离子配置)
  • 紧凑、可靠的设计

我们希望提出以下要求:

  1. 使用 BQ25820 的 20A、48VDC 充电器的参考原理图或应用手册、包括有关确定外部元件(电感器,电容器,PCB 布局,热设计等)尺寸的指南。
  2. 澄清了 BQ25820 与升级型外部无源器件配合使用时的绝对最大电流和电压限值、因为数据表的示例设计仅高达 5A、EVM 的额定电流仅为 10A。
  3. 若要在此拓扑中安全实现高电流充电、有任何具体建议或最佳实践、或者、如果 BQ25820 不适用于此类应用、建议使用 TI 充电器 IC 和设计资源更适合>20A、48VDC 电池充电。

我们热衷于使我们的设计与最佳实践和 TI 的建议保持一致、非常感谢您提供的建议或技术文档。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pacvac、

    [引用 userid=“664143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545071/bq25820-request-for-schematic-and-technical-support-for-20a-48vdc-charger-design-using-bq25820 ]]使用 BQ25820 的 20A、48VDC 充电器的参考原理图或应用手册、包括有关确定外部元件尺寸(电感器,电容器,PCB 布局,热设计等)的指导。[/报价]

    我建议使用我们的 BQ25820 EVM 作为起点。 官方 EVM 仅保证为 10A、但我运行的测试超过 20A、也没有出现重大问题。 我观察到的唯一问题是散热、您需要找到一种方法来增加开关 FET/FET 上的热耗散 IC。

    我的建议是增加开关 FET 和电感器下的铜焊盘、并在 IC 下添加许多散热过孔。  另一个选项是更改开关 FET。 我见过其他客户的应用程序高达 20A 使用 IAUT165N088s5N029、但我自己没有测试过。

    此致、

    基督教。