This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 触发了保险丝保护。 如何清除?

Guru**** 2532720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544799/bq76952-the-bq76952-has-triggered-fuse-protection-how-can-it-be-cleared

器件型号:BQ76952


工具/软件:

亲爱的

  BQ76952 触发了保险丝保护。 如何清除?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

      您可以提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    只是为了澄清一下、保险丝保护是通过永久性故障触发的、对吗?

    Settings:Protection:Protection Configuration[PF_OTP] 是否已在器件配置中将该位设置为 1? 如果设置为 1、则无法清除触发的保险丝保护  、因为器件将在永久故障状态下进行编程。

    如果该位未设置为 1、则器件会将该永久故障状态存储到 RAM 中、可以通过完全复位甚至通过 RST_SHUT 引脚进行部分复位来清除该状态。  

    如果您不再希望器件在发生永久故障时使 FUSE 引脚生效、则可以设置  Settings:Protection:Protection Configuration[PF_FUSE ]位设置为 0。 器件仍将提供一个标志来指示发生了永久故障、但不再将 FUSE 引脚置为有效。

    此致、

    Rohin Nair