This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:需要输入设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542979/hd3ss3220-need-inputs-on-the-design

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用了该 DRP 器件。 请查看原理图。

HD3SS3220IRNHT

1) 此 IC 是否需要任何电源控制开关?

2) Vbus_det 引脚可以直接连接到 5V 电源、正确连接 900k 电阻器? 有什么需要注意的吗?

3) 每个电压轨的电流消耗 — 3.3V 和 5V? (VDD5 和 VCC33)

此致、

Sathya Priya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    等待输入、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    很抱歉等待。 我现在将回顾一下、并尝试在明天的 7 月 24 日 EOD 解答您的问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    您是否可以将原理图以 PDF 格式发送或以更高的质量发送? 提供的图片有点难解析、即使放大也是如此。

    1) 此 IC 是否需要任何电源控制开关?

    是的、当 HD3SS3220 配置为 DFP 时、该 ID 引脚用于控制何时通过 Type-C 端口发送 VBUS。 如果 ID 引脚未连接到 VBUS 电源开关或 SOC/MCU 控制 VBUS 的 GPIO、则 CC 协商过程将仅在一个方向上运行、或完全失败。 仅当 ID 引脚被拉低时、才应发送 VBUS。

    2) Vbus_det 引脚可直接连接到 5V 电源、右侧是 900k 电阻器? 有什么需要注意的吗?

    VBUS_DET 引脚应通过 900K Ω 电阻器连接到 VBUS、是的。 我会将其直接连接到 Type-C 插座 VBUS 的电源轨。

    3) 每个电源轨的电流消耗 — 3.3V 和 5V? (VDD5 和 VCC33)[/报价]

    对于 3.3V 电源轨、典型电流消耗为 600uA、对于 5V 电源轨、默认功耗为 70uA、CURRENT_MODE 电平会根据电平增加电源轨上的电流消耗、最多~300uA:

    对于 ID 引脚和 OUT/1/2/3 引脚等引脚、请确保这些引脚上的上拉电阻器为 200k Ω 电阻器。

    对于 RX 通道、您只需要 HD3SS3220 的一侧有 330nF 电容器、而不是两者都需要。 这是为了确保线路的电容处于 75nF 至 265nF 范围内。 请确保通过 TX/RX 通道的电容处于该范围内。 我们通常建议在 TX 通道上使用 100nF 或 220nF 电容、在 RX 通道上使用 330nF 电容或无电容。

    它是用作 DFP 还是 DRP? 好像它当前已配置为 DFP、因为 PORT 引脚已上拉。 对于 DRP 应用、PORT 引脚应悬空、OUT1/OUT2 应连接到器件以传输检测到的广播电流。

    如果您能更好地了解原理图、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供详细的意见。

    用于 DFP。 如有任何需要、我们会尽快回复您。

    谢谢、

    Sathya Priya N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    明白。 如果它是 DFP、则在使用 GPIO 模式时、OUT 引脚可悬空。

    如果有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan