This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 DSG 栅极驱动器被异常拉至低电平。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539711/bq76200-bq76200-dsg-gate-driver-abnormally-pulled-low

器件型号:BQ76200


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前在设计中使用 BQ76200 作为栅极驱动器、并遇到了意外问题。

请参阅随附的原理图。 在我们的电路中、我们有一个由 MCU 控制的额外并联充电路径。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_A.pdf

我们在哪里遇到了问题 CHG 栅极驱动器已关断 、然后是 备用充电路径(由 MCU 控制)开始运行
此时、 DSG 栅极驱动器输出被意外拉至低电平、然后重试

您能否帮助我们确定导致此行为的可能原因?

此外、还附加了相关波形以供参考。

如果您需要任何其他信息、请随时告知我。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    您是否想分享黄色波形的含义 以及 将 DSG 和 CHG 引脚连接到 GND 的 VDDCP/电 荷泵的电压波形? 您是否还能分享您的程序/正在进行的测试? 发生这种情况时、负载变化是否非常快?

    这可能是电荷泵过载。

    此致、
    Alexis