This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:放电至空电并充满电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544978/bq34z100-r2-discharge-to-empty-and-charge-to-full

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

你(们)好  

我正在使用的电池组使用锂离子电池 7S34P。

并设置电压、电流和温度、得出正确的值。

我还将 Chemistry ID 更改为与我正在使用的电池类似的内容。

我目前正在使用 bqstudio 来学习 bq34z100-R2。

观察学习循环过程时、会显示放电至空->休息 5 小时->充电至满电量->休息 2 小时->放电至空电。

在这里、充电至满电状态和放电至空电状态的标准是什么?应该如何设置这些标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用 GPCchem 工具来确定我们系统中的最佳化合物匹配。

    放电至电池终止电压、然后按照电池数据表中的规定为电池充电。

    对于这样大的电池、很可能需要超过 2 小时 5 小时的时间来放松、因此请等待电池完全放松、然后再放电或声明学习周期失败。

    此致、

    Diego